欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

30度梯形丝杠概要

  • 2022.05.11 14:57:45
  • 米思米
  • 7413

■各进给丝杠的比较

30度梯形丝杠概要

■梯形丝杠产品系列

30度梯形丝杠概要

■梯形丝杠规格精度

项目内容
容许极限尺寸及公差JISB0217 0218
螺纹精度7e级
螺帽精度7H级
单一螺距误差±0.02
累积螺距误差±0.15/300mm
全长跳动公差参阅下表
长度尺寸容差JISB0405(中级)

30度梯形丝杠概要梯形丝杠轴和螺帽间会有较大间隙,如有特殊需求请选择MTBLR(P.561)无背隙型产品。


■30度梯形丝杠的基准螺纹牙形状(JIS Tr标准)

30度梯形丝杠概要

H=1.866P H1=0.5P d2=d-0.5P

d1=d-P   D=d       D2=d2 D1=d1

外螺纹 

  d:外径 d1:螺纹底径 d2:有效直径

内螺纹 

  D:螺纹底径 D1:内径 D2:有效直径

  P:螺距 H1:旋合部分高度


■30度梯形丝杠规格

单位:mm

30度梯形丝杠概要


●跳动测量方法

30度梯形丝杠概要

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities